结果:找到"光纤收发器 光纤模块",相关内容1000条
- 光纤收发器的分类及网络应用介绍
- 光纤收发器作为光电信号的转换设备,现已成为当今社会通信领域中重要的技术设备之一。光纤收发器是一种将短距离的以太网电信号和长距离的光信号进行转换的通信设备,它一端是光纤接口,一端是以太网接口。光纤收发器的出现是为了弥补网线的传输距离短的问题(最大不超过100M),在学校、小区、高楼、商业广场等应用场景下无法仅仅用网线来布线,这就需要光纤来延长传输距离。于是,光纤收发器(光电转换器)就诞生了。光纤收发器具有频带宽、损耗低、延时短、工作性能可靠、成本低、维护方便等特点。按使用光纤的性质可以分为单模光纤收发器和多模光纤收发器,单模收发器的覆盖范围在20KM-120KM,多模收发器仅550M-5KM;...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光纤收发器 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-17 16:13:00
- 光模块和多模光纤在数据中心的发展趋势
- 在大数据、云计算、物联网、移动互联网的迅速发展的今天,银行、税务、医院、电商、等各行各业都依赖数据中心的支撑,数据中心的流量与日俱增,在未来数据中心必定是今后社会信息系统的数据仓库和心脏。为应对庞大的数据传输需求,越来越多的企业选择建设多个数据中心。下面易天光通信给大家介绍下目前用得比较火的光模块和多模光纤。光模块作为光纤通信的重要组件,用于实现光信号的发送和接收。易天光通信(ETU-LINK)通过市场探查发现目前最热门的是25G、40G和100G光模块,其主要应用在数据中心核心交换机,40G端口的交换机通过搭配QSFP+光模块,构成40G以太网。从汇聚层交换机上的端口到核层心路由交换机现在...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块 多模光纤 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-09 15:44:00
- 都是光电转换作用,光模块和光纤收发器有什么区别?
- 光模块和光纤收发器,都是进行光电转换的设备,他们之间有什么不一样呢?当下很多智慧工程中使用到的远距离数据传输基本都采用光纤传输。而这之间的连接则需要光模块和光纤收发器来实现。那么,这两者间该如何连接,需要注意什么呢?1、光模块光模块的作用也是光电信号之间的转换,主要用于交换机与设备之间传输的载体,和光纤收发器的原理相同,只是光模块相比收发器更具效率性、安全性。光模块按照封装形式分类,常见的有SFP,SFP+,XFP,SFP28,QSFP+,QSFP28等。2、光纤收发器光纤收发器是将短距离的电信号和长距离的光信号进行转换的设备,一般应用在远距离传输中,通过光纤进行传输,将电信号转换成光信号发...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块,光纤收发器 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-05-09 17:34:00
- 详细解说光纤收发器指示灯的含义及常见故障判断方法
- 我们常用的光纤收发器都有6个指示灯,那么每个指示灯都代表什么含义呢?是否所有指示灯都亮起才代表光纤收发器正常工作呢?现在易天光通信(ETU-LINK)给大家详细讲讲 PWR:灯亮表示DC5V电源工作正常; FDX:灯亮表示光纤以全双工方式传输数据; FX?100:灯亮表示光纤传输速率为100Mbps; TX?100:灯亮表示双绞线传输速率为100Mbps,灯不亮表示双绞线传输速率为10Mbps; FX?Link/Act:灯长亮表示光纤链路连接正确;灯闪亮表示光纤中有数据在传输; TX?Link/Act:灯长亮表示双绞线链路连接确;灯闪亮表示双绞线中有数据在传输10/100M。 ...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光纤模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-10-23 18:35:00
- 分享核心光纤交换机端口的级联教程
- 核心交换机的端口主要是光纤类型,但是交换机光纤端口的价格是非常昂贵的,需要用户特别注意,同时交换机的光纤端口没有堆叠能力,只能被用于级联。剖析交换机光纤端口级联连接方式和基本类型,欢迎大家留言补充。 级联既可使用普通端口也可使用特殊的MDI-II端口。当相互级联的两个端口分别为普通端口(即MDI-X)端口和MDI-II端口时,应当使用直通电缆。当相互级联的两个端口均为普通端口(即MDI-X)或均为MDI-II端口时,则应当使用交叉电缆。 无论是10Base-T以太网、100Base-TX快速以太网还是1000Base-T千兆以太网,级联交换机所使用的电缆长度均可达到100米,这个长度与核...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光纤交换机 光纤模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-09-20 14:56:00
- 光模块与光纤收发器两者之间的使用区别
- 我们都知道,光模块多数是用于光纤网络中的主干网络。光纤收发器简单来说就是个延长网线的设备,一般单模的有20KM,25KM,40KM,60KM以上的相对不是很多了,超长距离的需求一般不多。现在用的比较多的比较普及的是10/100M自适应的,也有1000M的,不过用到的场合不多。 多模的现在基本上很少用了,现在单模光缆成本和不比多模的贵,而且多模一般距离就在2公里以内。收发器还分电源内置、外置,光口分单纤、双纤,还有集中式的和单体式的,总之根据客户需求和场合选择。 举个例子:如你开了间网吧,例如要从电信运营商那里开通10M的带宽,那么他们就会从电信的数据机房拉光缆到你们网吧,然后双方都接上光...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 光模块 光纤收发器 发帖人:etulink 发帖时间:2018-09-17 17:23:00
- 收发器怎么用?光纤收发器连接图
- 虽说现在安防行业发展是日益向前,其主要原因是因为安防建设与我们的日常生活息息相关,它会让越来越多的人会更了解现在的生活,以及让我们的生活更便捷、更智能化发展!今天就让易天来说说在安防通信组网中重要的一环:传输通信设备会发挥什么样的作用,以及它的各项设备分别会有什么影响?首先先来了解一下安防通信传输设备的构成:最常用的就是交换机了,然而交换机的种类较多,不同的场合需要使用不同的交换机,要做到因地适宜才能让设备发挥自有性能!再有就是收发器,说到收发器不知道大家了解多少?现在就来好好聊聊收发器的工作原理与其如何正确安装使用的步骤。在进行收发器的工作原理解释之前还可以先了解收发器的历史,通常来说收发...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光纤收发器 光纤模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-08-02 18:37:00
- 单纤光模块如何工作?单纤光模块有何优缺点?
- 单纤光模块是仅有一个光纤端口的光模块产品,只用插一根光纤就能同时进行光信号的发射和接收,是一种节省光纤资源的解决方案。单纤光模块是利用WDM技术,实现一根光纤双向传输光信号。一般光模块有两个端口,TX为发射端口,RX为接收端口;单纤光模块只有1个端口,通过光模块中的滤波器进行滤波,同时完成不同波长光信号的发射和接收,因此单纤光模块必须成对使用。单纤光模块常用的波长低速:1310nm/1550nm;1490nm/1550nm;1310nm/1490nm10G光模块:1270nm/1330nm;1490nm/1550nm单纤光模块如何工作?为了能够高效地工作,单纤光模块必须配对使用,通过调谐双工...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 单纤光模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-04-18 16:47:00
- 分享一些光纤模块接口类型有用信息给大家
- 为了让新的合作伙伴轻松地学习光模块接口,下面易天光通信(etulink.com)为大家总结了一些有用的信息:光纤模块的接口类型:双纤接口,单纤接口和RJ-45接口。1.双纤接口:常见的是双纤SC和双纤LC双纤SC双纤LC2.单纤接口:单纤SC和单纤LC单纤SC单纤LC3.RJ-45接口:传输介质是同轴电缆(双绞线)SC接口模块连接SC跳线,LC接口模块连接LC跳线。光纤包括一些类型:1.SMOS29/125um2.MMOM162.5/125um3.MMOM250/125um4.MMOM350/125um5.MMOM450/125umCopper-TSFP连接cat5或cat6UTP/FTP电...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光纤模块 光纤跳线 光纤接口 发帖人:etulink 发帖时间:2018-04-13 14:56:00
- 为何这种光纤收发器价格那么低?
- 为何这种光纤收发器那么低?还是一对的,还包括了2个电源。。。。还包邮给大家普及一下,这种设备的应用场景:
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光纤收发器 Fiber 发帖人:那林 发帖时间:2018-01-30 16:39:00
返回